This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:关于发生 CRC 错误时的重新传输处理

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1575051/cc2642r-q1-regarding-retransmission-processing-when-a-crc-error-occurs

器件型号:CC2642R-Q1
主题:CC2642R 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们正在使用 SDK 示例软件评估 BLE。
在使用 RF Studio 进行测量时、似乎在发生 CRC 错误时不执行重新传输。


因此、我有以下问题:

在 BLE 中、发生 CRC 错误时是否不执行重新传输?
2.如果不进行再传输,我们是否需要自己实施再传输过程?

操作环境如下:

- CC2642R
- BLE5-Stack
-软件示例: simple_peripheral

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Smart RF Studio 是用于练习无线电和评估更多射频性能的工具。 它不涉及 BLE 栈、而是通过无线方式直接向无线电调用射频命令以连接到模块虚拟数据包或载波音调等。  

    使用低功耗蓝牙栈时、它将处理数据的重新传输。  

    您不需要自行处理重传。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    根据您的回答、您是否正确理解 Smart RF Studio 不使用 BLE 栈、因此在发生 CRC 错误时不执行重新传输处理?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。