This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:主机测试应用示例范围

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1576235/cc2340r5-host-test-application-example-range

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

HII

我将 cc2340r5 Launchpad 用于某些测试环境目的我没有在 btool 中获取扫描响应数据、这可能是我如何增加主机测试范围的原因是有限制的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白你的要求。 您是否在近距离接收数据、而不是远距离接收数据?

    当您说您没有得到扫描响应时、您是在谈论设备 btool 扫描还是 BLE 广播扫描响应?

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在近距离接收数据、但远没有

    是的、我使用的 btool 正在扫描设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望增加可以扫描设备的距离、您可以做的是增加广播设备的 TX 功率。
    为此、您可以阅读用户指南中的以下章节: 更改广播集的 txPower

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我在手机上从大约 50 米处获得了 Adv 和扫描响应数据、但在 LaunchPad 中没有、我在 LaunchPad 中添加了主机测试代码、并使用 btool 来获取数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接收范围可能会受到许多因素的影响。 如前所述、发射极的 TX 功率起着重要作用。 但是、还需要考虑更多因素、例如环境、使用的协议和天线增益。 手机的天线增益可能远高于 LaunchPad 的天线增益(请参阅此处以了解 CC2340R5 反相 F 天线的特性)。

    增加广告范围的解决方案如下:
    -增加外围设备的 TX 功率
    -使用 LE 编码 PHY 而不是常规 1M PHY
    -减少障碍的数量/两个设备之间的视线
    -减少环境中的无线电噪音量

    此致、
    Lea