This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:密钥卡↔︎ 集群多角色设置中的重复绑定问题

Guru**** 2995240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1575745/cc2340r5-repeated-bonding-issue-in-keyfob-cluster-multi-role-setup

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

您好论坛、

我正在处理一个具有两个设备的遥控器项目:一个遥控器(多角色)和一个集群(多角色)。

对于绑定、群集最初充当 中心 和钥匙扣如所示 在一起 。 绑定后、角色交换:群集变为 在一起 而钥匙扣变成了 中心 。

在正常操作中、钥匙扣唤醒、向群集发送连接请求、并执行数据包交换。 但是、我观察的是 设备在每次尝试连接时都显示重新配对的问题 。

有趣的是、当我使用 NRF 应用程序将任一模块单独连接到 Android 手机时、 不会发生重新配对 。

“重新配对“是指我正在接收数据 中Pairing_pairStateHandler除加密完成事件之外的所有事件 。

请有人帮助我理解 为什么会发生这种重复配对  在我的多角色钥匙扣 Left right arrow 群集设置中?

此致

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您正将哪个版本的 SDK 用于这两种器件吗? 它们都使用 CC2340R5 吗?

    此外、当您的密钥卡唤醒并连接时、在分组交换后、它们是否通过断开连接请求正式断开连接、或者在密钥卡超时后连接是否结束、而不应答来自群集节点的任何数据包?

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:

    我使用的是 SDK:09.11.00.18。 是、这两款器件都是 CC2340R5。

    此时、我刚刚进行了测试、直到键合。 在事件 pair_bond_saved 时、密钥卡会进行服务发现。 就是这样。

    根据设计、数据包交换将在事件 pair_encrypt 时触发、遗憾的是没有发生。

    关于断开连接、没有 正式断开连接、我正在手动重置两个设备。

    此致

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果外设或中央器件请求配对请求、则预计设备每次相互连接时都会进行配对。  您可以尝试使用 BLEAPPUTIL_PAIRING_STATE_COMPLETED、而不是使用 BLEAPPUTIL_PAIRING_STATE_COMPLETE、我认为这在您的用例中效果很好。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:

    我面临着类似的问题。 其中、我在启动一个配对后首次没有收到“BLEAPPUTIL_PAIRING_STATE_COPLATERED “。

    这是否意味着首次启动配对时、链接未加密?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandeep:

    在首次配对时、预计不会获得“BLEAPPUTIL_PAIRING_STATE_COMPRECATED"。“。 我们应该得到“BLEAPPUTIL_PAIRING_STATE_BIND_SAVED"。“。

    此致

    Vaibhav