This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:启用 CS 测距时的平均电流消耗

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1577380/cc2745r10-q1-average-current-consumption-when-enabling-cs-ranging

器件型号:CC2745R10-Q1


尊敬的 E2E:

您能否分享使用 CC2745R10-Q1 执行电容式检测测距时的平均电流消耗?

我们想评估在不导致显著功耗的情况下、在物理遥控钥匙中实现 CS 测距是否可行。 理想情况下、应确保器件在几天内不会电量耗尽。

此致、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:  

    您是否需要特定的天线配置、连接间隔或 TX 功率? 此外、由于您特别在寻找遥控钥匙用例、我假设您想评估反射器/外设的功耗?

    请告诉我、我可以提供一些数字。  

    谢谢、

    Isaac  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两种天线配置。  TX 功率为 10dBm。  连接间隔为 50ms。  遥控器将作为反射器工作。   如果 可以针对 TI 测试的不同配置提供平均电流、会更好。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    我们测试了 2x2 天线配置、使用 10dBm、但我们测试的连接间隔为 15ms 和 30ms。 我将提供以下 30 毫秒连接间隔的反射器数据。  

    TX 功率 (dBm) 连接间隔 (ms) 天线置换 平均总电流 (mA) 平均过程电流 (mA) 平均数据传输电流 (mA)
    10. 30 2x2 7.5. 16.68 13.86

    下面是上述情况的能源使用情况。  

    TX 功率 (dBm) 连接间隔 (ms) 天线置换 平均反射器电荷总量 (NAh) 平均总反射器使用的能量 (mJ)
    10. 30 2x2 450 5.35

    此外、我将在平均电流表中对我们正在测量的每个过程添加一些说明。  

    因此总电流等于整个波形。 请参阅图像底部的注释。 该过程将是第一个峰值系列、这是基于相位的测距过程。 下一个峰值序列将是数据传输。 数据传输会将反射者收集的 PCT 数据移回发起者进行后处理。 电能测量来自完整的过程。  

    此外、在 50ms 的连接间隔内(与 30ms 相比)、完成该过程所需的时间将更长。 这将降低整个过程的总能耗和平均电流消耗、因为两次操作之间需要更多的时间。  

    如果您有任何问题或想查看更多数据、敬请告知。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      感谢您的答复。  对于 50ms 的连接间隔、总平均电流可能会降至 5mA 以下。 如果 我们希望 在执行 CS 测距时确保钥匙扣总平均电流低于 5mA。  我们可以采取哪些措施来满足这一要求。  感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    如果 50ms 连接间隔的平均电流为 5mA 或更低、我不会感到惊讶。 由于连接间隔较大、因此相位收集和数据传输之间的停机时间较长。 这使总平均电流更低。  

    请注意、连接间隔越长、每个 CS 过程的时间将增加、这将减少每秒获得的距离测量值。  

    谢谢、  
    Isaac