This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2745R10-Q1:LP-EM-CC2745R10-Q1 上安装的 CA2 (CA1) 容量

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1579490/lp-em-cc2745r10-q1-capacity-of-ca2-ca1-mounted-on-lp-em-cc2745r10-q1

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1


 

向负责 TI 的人员介绍、


我们正在 LP-EM-CC2745R10-Q1 中的 CA2 (CA1) 使用 15pF 电容器、但我们认为、对于耦合电容器(直流切断)、该值很小。

如果有任何有意选择较小值的原因、请告知我们。

 

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasukane:

    除了 直流阻断以及在天线路径和 SMA 路径之间进行选择之外、CA1 和 CA2 不具有任何其他目的。  选择 15pF 电容器是因为这些电容器在 2.4GHz 左右时的阻抗极小、对 2.4GHz 信号的影响最小。

    此致、

    Hg