This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:Rx CC2652P1FRGZR 上的射频开关控制 Tx/CC2652P 端口

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1579953/cc2652p-rf-switcher-control-tx-rx-ports-on-cc2652p1frgzr

器件型号:CC2652P
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我在使用  CC2652P1FRGZR  与  一根天线  和 A  外部射频开关  主要选择  大功率 (HP)  和  低功耗 (LP)  射频端口。

  • HP 端口→仅用于  大功率 TX

  • LP 端口→用于  RX  和  低功耗 TX

因此开关应:

  • 连接  Ant→LP  用于 RX 和低功耗 TX

  • 连接  HP→天线  对于大功率 TX

在低功耗模式下运行时、开关始终保持在 LP 位置。

我的问题:

  1. CAN  射频内核/BLE 堆栈  如果我将射频开关引脚映射到中、则会自动控制这些引脚  SysConfig(“天线开关“部分) 、取决于 TX 功率和 RX/TX 状态?

  2. 如果没有、我应该修改哪些固件文件或挂钩 bt_control.c project_zero.c(例如,,等)以在正确的时刻 (TX 高/低、RX) 手动切换开关?

  3. 是否有人已经实施了此配置(用于 HP/LP 端口的单天线+外部射频开关)、并且可以共享示例或参考?

提前感谢、
Carlos