This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:如何触发 HFXT 故障以进行 TIDRIVERS-7395 补丁验证

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1580506/cc2340r5-q1-how-to-trigger-hfxt-fault-for-tidrivers-7395-patch-verification

器件型号:CC2340R5-Q1


尊敬的团队:

我的客户当前正在使用 (SDK 8.20.00.119) 中找到 并应用了补丁 TIDRIVERS-7395
CC23XX/CC27XX:发生 HFXT 故障时受不平衡待机限制

请告知建议的方法 在测试环境中触发 HFXT 故障 以便我们可以轻松验证补丁功能?


如果有任何建议的步骤或参考文档、请分享这些步骤或参考文档。

PS:此设计中不能使用 UART I/F。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:  

    我正在将该主题分配给对该主题有更多了解的团队成员。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:  

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将关闭此票证。 我们可以 通过电子邮件接收。

    此致、

    Hg