This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如果 CC2340 支持信道探测

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1575660/cc2340r5-if-cc2340-support-channel-sounding

器件型号:CC2340R5


工具/软件:

您好 TI 团队、
我们正在检查 CC2340 是否支持信道探测功能。  
我们在您的路线图中看到, CC2340 支持 CS。

但在  CC2340 的数据表中没有提到这一点。  

你能否澄清这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2340R5 和 CC2340R53 上均提供了反射器(key_node 示例)、但发起者(car_node 示例)仅适用于 CC2340R53。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lea

    感谢您的快速答复。

    CC2340R5 和 CC2340R53 上均提供了反射器(key_node 示例)、但发起者(car_node 示例)仅适用于 CC2340R53。

    导致差异的原因是什么?

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该差异是由于采用 car_node 示例的额外 RAM 空间所致。 CC2340R5 具有 34KB 的 RAM、而 CC2340R53 具有 64KB 的 RAM。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lea  

    感谢您的快速和专业的回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lea

    在您的示例中:关键节点是反射者。汽车节点是发起者。

    但在使用智能手机进行量程时。 智能手机通常是启动器。  

    这是否意味着汽车节点需要同时支持反射者和发起者?

    TI 在将关键节点设置为反射器时考虑了什么? 功效?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、出于安全原因、TI 选择使用汽车节点作为发起方。 发起方负责数据距离收集以及使用收集的数据进行最终测量。 如果手机/钥匙是发起者、攻击者可能会以 1 米的距离进行回复、从而使他们能够从任何距离解锁汽车。

    您能否与我分享将智能手机用作启动器的资源?

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lea、

    是否可以计算反射器侧的距离?  

    [报价 userid=“646004" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1575660/cc2340r5-if-cc2340-support-channel-sounding/6077618

    您能否与我分享将智能手机用作启动器的资源?

    [/报价]

    该信息来自您的中国当地 FAE 团队。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我得到了确认、可以计算出反射器侧的距离。 BLE 规范中允许这样做来进行信道探测。 但是、我们目前没有提供在反射者节点上执行此后处理计算的任何示例、因此您必须自己完成。

    我可以看到的两种方法是:
    -将 car_node/initiator 示例转换为反射者角色
    -浏览 car_node/initiator 的代码,并在 API 中调用正确的函数进行后处理。

    如果采用第二种方法、我建议您查看示例的 app_cs_proced.c 文件、该文件负责后处理。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lea  

    感谢您的快速和专业回答。

    我想我们可以结束主题. 再次感谢。