This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5:如何在 CC2340R5 芯片上启用远距离模式

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1578766/cc2340r5-cc2340r5-how-to-enable-long-range-mode-on-cc2340r5-chip

器件型号:CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的技术支持:

我正在使用 CC2340R5 低功耗蓝牙芯片、并希望实现远距离(编码 PHY)功能。 请提供:

  1. 详细的分步过程  启用远距离模式

  2. 需要的配置参数  和寄存器设置

  3. 相关 API 函数  实验室

  4. 示例代码片段  都有一个线性区域

  5. 所有硬件注意事项  或限制

具体而言、我需要以下方面的指导:

  • 如何为编码的 PHY 配置 PHY 层 (S=2 或 S=8)

  • 长距离操作的连接参数调整

  • 对电源管理的影响

  • 与中央器件的兼容性注意事项

感谢您的技术帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两个很好的资源可帮助您了解如何设置编码的 PHY。 第一个是 关于 F3 SDK 的 SimpleLink Academy 培训、主题是 BLE 5 PHY。 此培训分步指导如何更改 BLE 栈中的 PHY。 虽然本培训并未专门介绍 LE 编码、但了解更改 PHY 在我们的 SDK 中的工作原理仍然会有所帮助。

    有关 PHY 的另一个很好的资源来源是用户指南中有关 PHY 的一章。 它介绍了您需要以具体方式更改 PHY 的所有内容、包括代码片段和解释。

    问题的简短解决方法是  使用诸如连接句柄之类的参数调用 HCI_LE_SetPhyCmd ():  

    HCI_LE_SetPhyCmd(connectionHandle, HCI_PHY_USE_PHY_PARAM, HCI_PHY_CODED, HCI_PHY_CODED, 0);

    此处、0 是指 LE 设置 PHY 命令的 BLE 规格的常量、可在 Vol 4 上找到。 第 E..部分  7.8.49.

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、

    我目前正在使用两个 CC2340R5 器件(一个作为 A)来开发一个 BLE 工程 中心 另一个作为 A 在一起
    我的目标是建立一个 远距离模式下的连接 (LE 编码 PHY、S=8) 从广播过程的开始。

    根据我的理解、这是必需的 启用扩展广播 、因为编码的 PHY 仅在 BLE 5 扩展广播功能下受支持。

    请您指导我:

    1. 如何正确 配置扩展广播 CC2340R5 器件的 SysConfig 或代码中?

    2. 需要修改哪些参数或 API 以确保广播使用 LE 编码 PHY (S = 8)

    3. 是否还需要显式配置中央器件、以在编码的 PHY 上扫描或发起连接?

    如果有示例或参考配置(如果有)、我将非常感激。

    感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在 SysConfig 中的 BLE > Broadcaster Configuration > Advertisement Set 1 中设置扩展广播

    然后、您可以在同一选项卡的“Primary PHY“和“Secondary PHY“下设置广播的 PHY

    此致、
    Lea