This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745 功率状态转换以及在 BLE 广播期间进入待机状态的可能性

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1581435/cc2745r10-q1-cc2745-power-state-transitions-and-possibility-of-entering-standby-during-ble-advertising

器件型号:CC2745R10-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

关于 CC2745 器件、我想确认以下内容:

  1. CC2745 会在什么情况下自动切换到其每个电源状态(运行/空闲/待机/关断)? 具体来说、是否存在这样的情况:即使没有应用程序的明确控制、器件也会由于 SDK 或堆栈行为而自然地进入这些状态?

  2. CC2745 是否可以在定期执行 BLE 广播的同时进入待机模式? 如果是、您能否解释实现该目标所需的条件和配置、包括任何相关的实现细节、例如 SDK API 或栈设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miyatake-San、  

    1、如果可能、堆栈将在广播和连接事件之间进入待机状态。 默认情况下在 Basic_BLE 工程中设置此项。 您可以看到 SysConfig -> Power -> Policy 函数中的设置。 当设备运行任何功能(包括广播,连接事件,处理等)时、电源状态将处于活动状态 您可以将电源驱动程序配置为通知电源状态。 请参阅 Power_registerNotify() 函数以及宏下的相应事件。 此外、您可以通过自定义电源策略来控制电源状态。  

    2.如上所述、如果您使用 PowerCC27XX_standbyPolicy、堆栈将在广播之间进入待机模式。 可以在 Basic_BLE 示例工程中观察到这一点。 有关自行创建电源策略的更多信息、请参阅 电源管理文档。  

    谢谢、
    Isaac