This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:CC2340R52E0WRHBRQ1

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1579818/cc2340r5-q1-cc2340r52e0wrhbrq1

器件型号:CC2340R5-Q1


大家好、在使用 TI 蓝牙芯片(型号:CC2340R52E0WRHBRQ1)时、蓝牙温度传感器出现唤醒故障问题。 经过分析和故障排除、我们发现此故障是由传感器的复位现象引起的—复位强制传感器保持连续数据传输状态。 这种恒定的数据传输会导致持续功耗、最终、一旦耗尽电力、传感器就无法唤醒。
我们还研究了复位现象的根本原因、并最终确认它是由 MCU 异常引起的。 随附相关材料以供参考:附件 2 附件2.pdf 包含部分调查报告、附件 1 附件 1.pdf 是蓝牙模块的原理图。 请帮助分析和解决此 MCU 异常问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    很遗憾、附件 2 不起作用。 因此、我无法对具体细节进行评论、但如果您从硬件的角度认为器件发生故障、似乎应该触发客户故障分析。 您是否进行了 ABA 交换等? 请遵循此处的指南: 客户故障分析|其他信息|德州仪器 TI.com

    此外、您可以与您的现场团队合作、为 CR 流程的其他问题提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件 2e2e.ti.com/.../2025.10.24.pptxAttachment 2 已重新上传。 还进行了 ABA 交换实验、结果反映在附件 2 中。 我们不打算交换货物;我们只是想找出如何解决问题。 请帮助您再次进行检查。 谢谢!