This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:48MHz X-tal 的调优值

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10, CC2745R10-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1572576/cc2755r10-tune-values-for-the-48-mhz-x-tal

器件型号:CC2755R10
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我发现使用 SmartRF Studio V8 和 btool 的载波频率偏移存在差异。

来测量载波

SmartRF Studio 频率 偏移为+4.8kHz

 Btool 频率 偏移结果为        –29kHz

在 Smart RF 中、Q1 = 33 Q2 = 33 时的设置

来自  SDK simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00_19   

“LP_EM_CC2755R10_BG.syscfg.json" 文件“文件设置为  

“HFXT":“:{
           “定义“:“/ti/boards/components/crystal_tz3908aaa043.json、
           “设置“:{
               “overrideCapArray":“:true、
               “hfxtCapArrayQ1":“: 33,
               第三十三章:第三十三章
           }

具有相同的频率。 SmartRF 中的偏移 Q1 = 38、Q2 = 37 时的设置。

此致

弗莱明

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    您修改*。json 元数据源而不是工程的 SysConfig 文件是否有特殊原因?  我假设您正在评估 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00_19\examples\rtos\LP_EM_CC2745R10-Q1\ble\host_test 工程、并在 SysConfig 视图->电路板视图窗口中选择了“switch"以“以选择“CC2755R10 WCSP 开发平台“、这样是否正确?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有具体理由修改元数据源。  我 想知道为什么会有差异。

    此致

    弗莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认我提出的其他问题?  与源项目和平台迁移有关的事项。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    SmartRF 和 Btool 应会产生相似的输出频率和偏移。 让我在结束时与 Btool 核对并报告。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是 CC2745R10_Q1 的开箱即用主机测试工程、也适用于 CC2755R10 硬件。

    由于.syscfg 文件似乎主要包含与默认值不同的内容、 因此我只跟踪.json 文件中的 CapArray 设置。  

    问题是:CC2755R10 的正确 CapArray 设置是什么、因为 SmartRF 工具会选择与 SDK 中的默认值不同的值。

    BR
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    对于最近的响应、我深表歉意、但我使用 SmartRF 测量了 42kHz 的偏移量、使用 Btool 测量了 2.5kHz 的偏移量。 不过、这完全在我们的晶体容差范围内、即 40ppm、相当于+/–97.6kHz。

    由于来自 RAM 的 SmartRF 加载指令并完全绕过了该堆栈、BLE 堆栈无疑对这种频率偏移产生了一定的影响。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun

    没问题,我很高兴我们同样的频率。 失调电压变化、奇怪的是、相反方向您看到了差异、反正差异幅度相同。 从性能的角度来看、我不会看到大约 16ppm 的 35-40 kHz 偏移出现问题。 我们想知道在 x 轴参数发生变化时应采取何种措施。 还有频率空间。 相对于温度的关系?

    此外,从过去,我们有一个小问题与 CHINE SRRC(国家无线电规则委员会)谁声称频率. 精度应为 20ppm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    您可以考虑使用 时钟管理控制器  在运行时设置目标 HFXT 电容器斜坡修整、例如 CKMDSetTargetCapTrim。  这还可以帮助您获得“中间“(CKMDGetLfoscMidTempCoefficientPpmPerC)  和“扩展“(CKMDGetLfoscExtTempCoefficientPpmPerC 温度范围内最坏情况下的 LFOSC 温度系数

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    40ppm 是晶体的寿命老化及其在整个温度范围内的值。 20ppm 是 25°C 时的频率精度、这是我们的建议规格。 如果您的用例在 20ppm 下遇到问题、请尝试使用 10ppm 晶体。

    此致、

    按钮  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun

    感谢您的回复我相信从硬件的角度来看、该设计是可控的。 已验证 SmartRFtool 和蓝牙主机程序之间是否存在频率间隙。

    到目前为止、我们的经验是 TI 设计具有出色的温度补偿、我对频率精度没有任何疑问。

     Ryan Brown1 在我们进行 温度表征后、我会回复您。

    此致

    弗莱明