This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2f 支持 2Mbps?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1580274/cc2640r2f-cc2640r2f-support-2mbps

器件型号:CC2640R2F


您好、TI 支持

蓝牙 CC2640R2F 是否可以支持 2Mbps?

谢谢、

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    除了之前支持的 LE 1M PHY 之外、蓝牙核心规范版本 5.0 中还引入了 LE 2M PHY 功能。 该器件在 BLE5-Stack 中支持此功能(例如,在 SDK: \examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\ble5stack 内)。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用 SDK 5.30.01.11

    所以、  

    CC2640R2F 集 LE 1Mbps PHY、实现蓝牙 4.2 功能

    CC2640R2F  集 LE 2Mbps PHY、支持蓝牙 5.0

    我理解正确、对吧?

    谢谢、

    Vasu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的、正确。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我设置.primPhy = GAP_ADV_PRIM_PHY_1_Mbps、 .secPhy = GAP_ADV_SEC_PHY_2_Mbps

    此设置是否正确或是否需要设置其他内容?

    谢谢、

    Vasu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    是的、但您还需要将.eventProps 修改为仅可连接或可扫描。 请考虑根据低功耗蓝牙规范:“如果使用扩展广播 PDU 类型(位 4 = 0)、则:广播不得同时可连接和可扫描。“  因此、如果应该禁用此扫描响应、请确保不加载任何扫描响应。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果设置、请遵循以下代码。 它是否正常工作?

    大小写 GAP_LINK_RESIDEND_EVENT:

    //--------
    HCI_LE_SetPhyCmd (connHandle、0、HCI_PHY_USE_PHY_Param、
    HCI_PHY_2_Mbps、HCI_PHY_2_Mbps、0);
    //----------------------------
    }
    休息;

    谢谢、

    Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且我仅使用旧广播、是否需要设置 2Mbps?

    谢谢、

    Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    旧广播不支持 2MPHY、这是一个广播扩展功能。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    如果在连接器件后、发送 HCI_LE_SetPhyCmd 以使用 2Mbps、是否有必要使用? 或客户端必须将 PHY 设置为 2Mbps。  

    谢谢、

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Vasu、

    调用 HCI_LE_SetPhyCmd () 来启动 PHY 更新过程以更改 PHY。 这两个器件都会交换 PHY 首选项并根据 PHY 首选项协商使用的正确 PHY。  器件的连接 PHY 由 HCI_LE_SetDefaultPhyCmd () 定义。   在建立连接之前应调用 HCI_LE_SetDefaultPhyCmd (),而 HCI_LE_SetPhyCmd () 只能在连接期间调用。

    P.S.根据您的另一篇文章、为了避免混淆、blestack 不包含对不同 PHY 的支持、因为您可以在资格认证 (https://qualification.bluetooth.com/ListingDetails/143692) 中包含的核心规格特性中看到。blestack5 支持。

    BR、

    David。