This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:BLE 的内部时钟

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1582178/cc2745p10-q1-internal-clock-for-ble

器件型号:CC2745P10-Q1


我将外部 32kHz 晶体用于低速时钟。 我需要省去 32KHz 晶体并使用内部时钟运行 BLE。  

image.png

我选择了 LF RCOSC 作为低频、但不工作。 如果我需要更改此操作的任何设置、请告知我

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的提问。 我正在将线程分配给一位专家。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    还需要完成其他一些配置。 请参阅下图以供参考。 您需要根据您的系统要求填充“LFOSC Compensation Profile“(LFOSC 补偿配置文件)。

    当你说它不起作用,有什么尝试,你怎么知道它不起作用?

    此致、

    Hg