This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745 脚本编程–回读数据不匹配

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1582557/cc2745r10-q1-cc2745-script-programming-readback-data-mismatch

器件型号:CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI 工程师:

使用官方 TI 脚本 (uniscript.py) 和 XDS110 对 CC2745 进行编程后、器件将正常工作。
但是、当我读回 IC 内容时、我注意到 CCFG 区域的一些数据与编程的文件不同。

  • 位于地址 0x4E02002C 、则读取的值为 0x00 、而文件值为 0x01

  • 范围 0x4E020750–0x4E0207CF 在编程过程中似乎已跳过。

我想确认在使用官方脚本时是否会出现这些行为、或者这些地区是否有任何特殊的处理要求。

另一个问题—我注意到,官方编程脚本首先编程 HSM 、然后是 .hex .bin 间隔。
使用进行设置 Uniflash 、我首先对进行编程 .hex .bin 文件、然后更新 HSM
我想确认这两个序列在功能上是否等效、或者顺序是否会影响结果。

此致、
哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harry、  

    我正在将问题分配给我在 uniscrpt.py 工作的同事。  

    为了解决最后一个问题、您可以更正在 uniflash 中、在刷写 HSM 固件之前刷写.hex 或.bin 工程文件。 在刷写 HSM 之前、uniscript.py 脚本会刷写中间.hex/.bin 映像。 然后、客户提供的.hex/bin 映像将刷写到器件中。 序列在功能上是等效的。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    0x4E02002C 对应于 CCFG 的 writeEraseProt 位。 此值取决于您是否需要在 CCFG 上编写 writeEraseProtection、它应与您要刷写的.hex 文件中的值相对应。

    0x4E020750 -> 0x4E0207CF 对应于 CCFG 的 userRecord 部分、由您定义。 这对 CCFG 的有效性没有影响。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima、

    感谢您的答复。 现在我了解了 userRecord 部分。
    但是、我注意到了 writeEraseProt 位 I 读回的值与编程文件中的值不同。
    脚本是否可能在编程期间修改此位?

    另外、能否请您解释一下的实际功能 writeEraseProt 位
    我担心这可能会影响器件的行为。

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    哈利