This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:使用 API "Util_constructClock"创建时钟实例的最大限制

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1583512/cc2652r7-max-limit-for-creating-the-clock-instances-using-the-api-util_constructclock

器件型号:CC2652R7


尊敬的团队:

作为我们使用 CC2652r7 进行开发的一部分、我们使用与计时器相关的 API(如'' Util_constructClock ')来基于一些 BLE 消息创建计时器实例。

我们对计时器的不稳定性存有疑问、通过使用相同的时钟 ID、我们可以使用不同的超时值创建多少个时钟不稳定性。

例如:对于每个 BLE 请求消息、我们都要创建软计时器实例、以在不同请求之间提供每个请求消息的回复、并有一定的延迟。

此致、

Srinivas.V