This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:与 BTool 的连接会导致复位超时

Guru**** 2913010 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1583056/cc2745p10-q1-connection-with-btool-causes-reset-timeout

器件型号:CC2745P10-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

我创建了一块安装了 CC2745P1-Q1 的电路板并在其上编写了软件、但当我将其连接到 BTool 时、发现复位超时、无法连接。

写入操作是使用“UniFlash"完成“完成的、用于写入的文件是 SDK 中的十六进制文件“host_test_app.hex"。“。
我相信在 UniFlash 上写入成功(显示成功)。

BTool 连接失败和复位超时是否有任何可能的原因?
此外、在书面程序中是否有遗漏? 例如、除了 host_test_app.hex 之外、是否还需要写入另一个文件?

 

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamanaka-San、  

    您能否提供用于该软件的 SDK? 此外、电路板如何与 PC 连接? 电路板与 PC 之间是否有 UART 连接? BTool 和主机测试将使用 UART 将 HCI 命令从 BTool 传输到具有主机测试的器件。  

    此外、您是否为器件配置了 HSM 固件?  

    请告诉我。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    已解决、他们尚未编写 HSM。


    感谢您的耐心。

    谢谢