This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:WCSP 封装何时可用?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1573911/cc2340r5-when-will-the-wcsp-package-be-available

器件型号:CC2340R5
主题: CC2640R2F 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

您知道  CC2340R5 的 WCSP 封装何时可用吗? 我们将开始一个基本需要 BGA 封装的新设计。 唯一的另一个选项是 CC2640R2F、但 128KB 闪存太小。  

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    请接受我的友谊请求。 我想向您发送一组您可能认为有用的信息、以及 RTM 预测。  

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rafael、我对 CC2340R53 和 CC2755R105E0YCJ WCSP 也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    CC2340R53 WCSP 器件定于本月晚些时候发布。 CC2755 仍处于后期阶段、我们预计将于 2026 年第二季度推出。

    此致、  

    Rafael