This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CS 测距连接稍后会断开

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1582692/cc2745r10-q1-the-cs-ranging-connection-will-disconnect-after-a-while

器件型号: CC2745R10-Q1

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

1.使用 SDK simplelink_lowpower_f3_SDK_9_11_01_19

2.将演示关键节点项目的角色设置为主机,将其 CS 角色设置为 Initor

3.主设备检测到从设备后,连接到从设备。 交换参数后、从器件和主器件执行 CS 测距。 在一个短暂的测距过程之后、主器件将发送 LLCP 拒绝扩展指示(CS 请求,即时传递)、导致连接断开。

screenshot-20251030-141156.png

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    客户是否在使用项目的两个关键节点? 我对所附加的监听器日志映像中的命名感到困惑。 此外、客户是否在 SDK 中使用 python 脚本演示? 我在 9.11.01 上广泛使用了此项目、但未发现此问题。 您能告诉我客户对项目做了哪些更改吗?  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac Larson:

    我没有使用 Python 运行 CS。 我概述了 CS 过程、然后启动 CS。 请不要注意设备名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵先生、  

    可以向我发送监听器日志吗?  

    您是否以任何方式更改了关键节点项目? 如果是、您是否可以指定所做的更改? 关键节点可能出于几个原因拒绝 CS 请求。 这将由数据包的详细信息部分内的代码确定。

    请提供 LL_REJECT_EXT_IND 原因和监听器。 此外、您还可以 在低功耗蓝牙规范第 6 卷 B 部分第 5.1.26 节中阅读 CS REQ LL_REJECT_EXT_IND。  

    谢谢、  

    Isaac