This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:交付功能限制。

Guru**** 2924750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1584767/cc2745r10-q1-limitation-of-handover-feature

器件型号: CC2745R10-Q1

大家好!

我对车辆交付的限制有疑问。 在现有的 SDK 文档中、我没有看到配对模式是交付的限制之一、但在我的测试中、配对模式确实会产生影响。 我不知道这是一个限制、或者这是一个需要解决的问题。

我做了 4 个测试:

  1. SN 至 发起配对请求 、CN 至 等待配对请求、正常工作。
  2. SN 至 等待配对请求 、CN 至 发起配对请求 、先交付并立即断开连接。
  3. SN 和 CN 都是 等待配对请求、正常工作。
  4. SN 和 CN 发起配对请求、 先交付、然后立即断开连接

似乎无法将 CN 设置为 发起配对请求 您能检查一下这是限制还是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好岛、  

    希望您做得好。  是的、我认为 SN 和 CN 需要分别配置为发起配对请求并等待配对请求。 要更改配对模式、客户可以使用 带参数 GAPBOND_PAIRING_MODE 的 GapBondMgr_SetParameter 。  

    我正在联系团队、以查看是否需要配对模式、以及是否有办法将其从 SN AS 初始配对更改为 CN AS 等待配对。  

    谢谢、
    Isaac