This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:面向基于 CC2340 的应用的 SDK 8.20.00.19 和 SDK 9.12.00.19 之间的 OTA 兼容性

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1585501/cc2340r5-q1-ota-compatibility-between-sdk-8-20-00-19-and-sdk-9-12-00-19-for-cc2340-based-application

器件型号: CC2340R5-Q1

尊敬的团队:

我的客户 目前正在评估升级我们已部署的汽车应用程序的可行性、该应用程序是使用开发的 SimpleLink 低功耗 F3 SDK v8.20.00.19 添加到使用构建的新固件映像 SDK v9.12.00.19 位置 双映像 OTA  更新了。

为确保平稳过渡、我们要确认以下几点:

  1. OTA 兼容性
    假设 OTA 机制(例如 MCUboot)保持不变、运行采用 SDK v8.20.00.19 构建的固件的器件能否使用使用使用 SDK v9.12.00.19 编译的映像成功接收和应用 OTA 更新?

  2. MCUboot 版本
    是否有必要升级已部署器件上的现有 MCUboot 引导加载程序、以便支持使用使用 SDK v9.12.00.19 构建的映像进行 OTA 更新? 或者、SDK v8.20.00.19 中的当前引导加载程序是否可以重复使用、无需修改?

对于在生产单元中执行此 OTA 升级的任何兼容性问题、所需更改或最佳实践、我们将不胜感激。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:  

    有关工程的正确移植、请参阅迁移指南。 客户需要从 8.20 到 9.10.00(目前不是 9.12 的迁移指南)。  

    谢谢、
    Isaac