This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:CVE-2025-44525 和 CVE-2025-44528

Guru**** 2815115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1568267/simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-cve-2025-44525-and-cve-2025-44528

器件型号: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

工具/软件:

您好:

我发现今年添加了以下 CVE 报告。
TI 是否知道以下漏洞、并且是否对该现象或受影响的器件进行了调查?

CVE 记录:CVE-2025-44525

CVE 记录:CVE-2025-44528

此致、

Masami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masami:

    感谢您联系我们。 我将与我们的安全专家联系、但我相信他们已经知道这一点。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    你是否在这方面取得了任何进展?

    我们想知道状态。

    此致、

    Masami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masami:

    我很抱歉耽误你的时间。 我是在延长假期。 让我再次与适当的专家讨论这一主题。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 已经意识到这些因素、并且已经针对未来的 SDK 解决了这些问题。 实际上、这些 CVE 的影响很小。  

    CVE-2025-44525 -效果 — 仅限于 DoS。

    -当问题发生时,对其他连接的设备或广播器没有影响,只是对与攻击者的连接有影响。  

    -如果发生断开连接,下一个连接将不会受到影响。  

    CVE-2025-44528 — 另一个 DoS 实例  

    -当问题发生时,对其他连接设备没有影响。 唯一的影响是与攻击者的连接。  

    -设备在断开连接后可以恢复。