This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:迁移到 CC2340R5-Q1

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1584993/cc2340r5-q1-migrate-to-cc2340r5-q1

器件型号: CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的团队:

我的客户计划从升级项目 v8.20.00.119 最终目的 SDK v9.12.00.19 (在 CCS v20.3.15__1.9.1 SysConfig v1.25.0 )。

SYS2.jpg

SYS_3.jpg

在文档发布后、我们将 IC 替换为  CC2340R5-Q1 、但遇到以下错误消息:

SYS_1.jpg

 

我们还使用重现了此问题 basic_BLE 中的示例  SDK v9.12.00.19

您能否为解决此问题提供指导或建议?

感谢您的支持。

此致、
Mike Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我们能否提供 解决此问题的指导或建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉这里的延迟、但这似乎是 CCS 错误。

    我的理解是您更改了工程属性中的 SDK 和 SysConfig 版本、但提出了这个错误、我的理解是否正确?

    另外、CCS 似乎还声明不支持该器件:

    这是近期安装的 CCS 20.3 吗?  

    我的第一个建议是卸载 CCS、然后重新安装 CCS 并重试。 如果问题仍然存在、我可以与合适的团队沟通、看看问题可能是什么。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nima、  

    关于“这是最近安装的 CCS 20.3 吗?  “、  

    -->是的、 CCS 20.3 是在上周安装的。 我的计算机和客户计算机都发现了此行为。

    关于“ 您更改了工程属性中的 SDK 和 SysConfig 版本、但此错误引起了

    -->我导入示例:basic_BLE、它需要   在工程属性中更改 sysconfig 版本、然后可以启动 sysconfig 函数。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -->我导入示例:basic_BLE、它需要   在工程属性中更改 SysConfig 版本、然后可以启动 sysconfig 函数。

    将 9.12.00.19 中的 SDK 示例与 SysConfig 1.24.1 和 1.25.0 搭配使用时会出现问题。 我看到示例默认为 1.23.2、似乎可以正常工作。  

    NIMA — 是否 1.23.2 推荐的版本? 1.24.1 和 1.25.0 是否也应该起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本文档之后、我们将 IC 替换为  CC2340R5-Q1 、但遇到错误消息:

    当我将器件切换到 CC2340R5-Q1、然后将 SysConfig 版本更新为 1.24.1 或 1.25.0 时、也会看到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我将器件切换到 CC2340R5-Q1、然后将 SysConfig 版本更新为 1.24.1 或 1.25.0 时、我会看到相同的问题。

    我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13035

    谢谢

    Ki