This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745 自定义模式无法运行示例代码(数据流)。

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1585817/cc2745r10-q1-the-cc2745-custom-mode-cannot-run-the-sample-code-data-stream

器件型号: CC2745R10-Q1

尊敬的 TI 专家: 我们有一个奇怪的问题,你能给我们一些提示吗? 我们设计了自己的 CC2745R10 模块。 我们使用 Smart RF Studio 对其进行了测试、CW 和 RX 都正常。 然而、将固件编译到模块后、我的智能 手机无法扫描广播包、并且电流保持在 8mA、没有任何峰值。

我的 IDE 是 CCS 20.0.1。

我的 SDK 是 simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00_19。 我们的模块有一个外部 32K、我还尝试使用相同的结果编译 RCOSC。

此外、我使用 CC2745 LaunchPad 进行交叉测试、所有东西在 LaunchPad 上都运行良好。

我们的模块和 LaunchPad 的日期代码显示在下图中。

QQ_1762779401262.png

QQ_1762779435878.png

您能给我一些提示吗? 请。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    为了仔细检查、您是否确认未看到设备上的任何广告? 如果没有、您能否查看 BLEAPPUTIL_ADV_START_AFTER_ENABLE 事件、或者您可以获取监听器日志。 此外、您是否将 HSM 固件刷写到器件中?  

    请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。
    我一直在调查 HSM 机制、并且一直在寻找 e2e.ti.com/.../cc2745r10-q1-cc2745-secure-boot-issue
    最后、我解决了这个问题。
    谢谢。