This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642R — 接口支持

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1585759/cc2642r-cc2642r---interface-support

器件型号: CC2642R
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:  

在选择 MCU 时需要帮助。  

我们计划将 CC2642R1FRGZR MCU 用于我们的其中一款产品。  

我们想知道 MCU 是否支持 PDM 接口、因为我们计划连接数字 MIC 来录制音频并使用带 I2S D 类放大器的扬声器进行回放。  

请告诉我们、  

  1. 支持数字 MIC 的 PDM 接口。  
  2. 如果不支持 PDM 接口、则可以使用任何其他机制来连接数字 MIC。
  3. 可用 I2C 和 I2S 端口的数量。  
  4. 如果只有 1 个 I2S 端口可用、建议如何共享数字 MIC 和扬声器。  

此致、

Tejaswi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tejaswi、

    我希望您做得好。 我查看了 CC2642 数据表、发现以下内容:

    “I2S 模块还可以从设备(例如数字麦克风)接收脉冲密度调制 (PDM) 信号、然后在软件中转换为脉冲编码调制 (PCM)“

    以及:

    “I2S 接口用于处理数字音频、也可用于连接脉冲密度调制麦克风 (PDM)。“  

    [引述 userid=“425967" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1585759/cc2642r-cc2642r---interface-support
    • 支持数字 MIC 的 PDM 接口。  
    • 如果不支持 PDM 接口、则可以使用任何其他机制来连接数字 MIC。
    • 可用 I2C 和 I2S 端口的数量。  
    • 如果只有 1 个 I2S 端口可用、建议如何共享数字 MIC 和扬声器。  
    [/报价]

    支持-I2S、因此我们可以执行 PDM

    不适用

    -一次只支持一个 I2S 实例

    -根据需要提供多路复用数据、麦克风活动时间、扬声器活动时间等

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    非常感谢您的答复和见解。  

    下面是我们尝试提出的 I2S 接口的方框图。  

    连接到基于 I2S 的 MIC 的 DATA_OUT 的 MCU 的 DATA_IN。  

    MCU 的 DATA_OUT 连接到基于 I2S 的 D 类放大器的 DATA_IN。  

    MIC 和 D 类放大器与 BCLK 共享 BCLK 和 WCLK。  

    由于 MCU 上只有一个 I2S 接口、因此请告知我们这是否是连接基于 I2S 的 MIC 和扬声器的可行设计。  

    此致、

    Tejaswi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tejaswi、

    查看我们的 SysConfig、我们应该能够实现以下目标:

    SD0 -> Data_OUT (MCU)

    SD1 -> Data_IN (MCU)

    SCK -> BCLK

    WS -> WCLK  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    再次感谢您的答复。  

    我们已经安装了 SysConfig 工具、并尝试添加 I2S 接口。  

    下面是我得到的。 如果我没有错、可以使用任一 DIO 来正确配置 I2S 引脚? 请确认相同内容。  

    此致、

    Tejaswi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tejaswi、

    在 TRM 中、我们可以 将这些引脚(以及其他引脚)用作 I2S 引脚 、CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册(修订版 G)。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢您提供的信息。  

    想知道在使用这种方法时我们必须考虑的软件挑战。 请您提供有关此方面的知识。  

    此致、

    Tejaswi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tejaswi、

    我想说的是、必须设计一种方案来在有源麦克风和有源扬声器之间切换、这两者之间的切换 取决于上述要求。 我想说的是、您应该首先使用麦克风 I2S 功能来处理代码、然后使用扬声器 I2S 功能、看看这两者的突破距离(切换时)有多远、同时仍然获得良好的质量。  

    谢谢、
    Alex F