This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2744R7-Q1:如何将示例从 LP-EM-CC2745R10-Q1 迁移到 CC2744?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1586691/cc2744r7-q1-how-to-migrate-example-from-lp_em_cc2745r10_q1-to-cc2744

器件型号: CC2744R7-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我们的 SDK 版本:simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00_19

如何将示例从 LP-EM-CC2745R10-Q1 迁移到 CC2744?

我们无法在 SysConfig 工具中更改器件类型。 列出的项目 (CC2744) 为灰色。

ti_001.jpg

此致、

Kenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenny、  

    我在 9.12 SDK 上也看到了同样的结果。 9.11.01.19 或 9.14.00.35 SDK 适用于 CC2744R7 移植。 请尝试这两个 SDK 中的一个。  

    谢谢、
    Isaac