This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R7-Q1:迁移问题

Guru**** 2928120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R7-Q1, CC2745R10-Q1, CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1585772/cc2745r7-q1-migration-issue

器件型号: CC2745R7-Q1
Thread 中讨论的其他器件: CC2745R10-Q1CC2340R5SysConfig

大家好:

您好、

由于我已经在 CC2745R10-Q1 上开发了一个应用程序,现在我想在 CC2745R7-Q1 上移植或迁移,我已经根据迁移和移植的文档进行了尝试,它已经很容易,但如果我想调试代码或运行代码,那么它就会在 while 循环中学习,所以你能建议我的正确的方式去抖或迁移.


谢谢、
Amrendra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我需要更多信息。

    您遵循了什么迁移指南?

    您是否尝试过调试该项目? 如果是、您尝试了什么?

    是否存在构建问题?

    移徙可能会造成一些问题、因此需要作出一些努力、缩小移徙范围。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已访问 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_12_00_19/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/porting-guides/cc2340r5_to_cc2340r22.html 链接

    我在调试时尝试运行这些工程

    否、没有任何构建问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该指南适用于 CC2340R5 到 CC2340R22、这可能与 CC2745 器件有所不同。

    CC2745R10 迁移到 R7 时、除了更改 SysConfig 中的芯片(指南中的步骤 1、2、3)外、不需要进行许多更改。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只做了 SysConfig 更改、我没有更改内存配置、但仍然无法正常工作。


    Amrendra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您对 SysConfig 进行了哪些更改?

    此外、能否提供调用栈以及从调试工程中收集到的任何调试信息?

    此致、

    Nima Behmanesh