This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:带 Btool 的 CC2340

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1585454/cc2340r5-cc2340-with-btool

器件型号: CC2340R5

您好、
我正在测试 CC2340R5 一方 BTool 消息流 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 9.12.00.19
我已经试过两次了 basic_ble_pTM_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang HOST_TEST_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 示例、但 BTool 未做出响应。
日志显示HCIExt_ResetSystemCmd (0xFC1D)命令的“消息响应超时“。
请您确认是否 BTool 正式支持 CC2340R5/CC23xx 器件 、或者是否还不兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们! 您能解释一下您用于开发的 LaunchPad 吗? 如何刷写器件? 刷写后、您能否在将该板连接到 BTool 之前尝试重置几次? 您是否还能确认所使用的 COM 端口是 XDS UART COM 端口?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    Launchpad:CC2340R5 LaunchPad
    刷写工具:Code Composer Studio 12.8.1

    是的、我多次尝试重置它。
    对于 COM 端口、我使用连接到的 USB-TTL 适配器 TX:DIO20 RX:DIO22
    此致、

    Ömer μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、

    我懂了。 后退一步、您能否通过刷写 LaunchPad 上的一个 UART 示例并验证是否能够看到 LaunchPad 的 UART 输出来确认 USB-TTL 适配器的功能?

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我当时使用的是 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 中的项目 中心 角色。 我能够在终端中看到菜单、可以连接到中运行的另一个 LaunchPad 在一起 角色。 我的 USB-TTL 适配器也能正常工作。
    我以前也尝试过这个过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的确认。 您是使用 host_test 工程来构建自己的十六进制文件、还是使用 SDK 中预先包含的十六进制文件? 刷写后、您应该能够多次复位器件(或者拔下并重新插入)、然后打开与 SDK 捆绑的 btool 程序、选择 USB TTL(并将 USB TTL 连接到配置的 UART 引脚)连接到的 COM 端口、并在 btool 日志中看到除复位命令之外的其他输出。

    此致、

    1 月