This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745R10 CAN-FD 问题

Guru**** 2797455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1587709/cc2745r10-q1-cc2745r10-can-fd-issues

器件型号: CC2745R10-Q1

我使用 CC2745 进行 CAN-FD 通信时、发现一些问题;如果两个电路板同时通电进行 CAN-FD 通信、一个模块可能能够发送消息、而另一个模块无法发送消息。 如果它们按顺序上电、两个模块都可以发送消息。 或者、如果它们同时通电、则可以稍后重置无法发送消息的模块、然后它就可以发送消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能同时澄清一下您的意思吗? 使用同一电源或两个单独的电源为两个电路板供电时、是否会出现此问题?

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当我使用同一电源为两个电路板供电时、我会看到此问题;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    还有一些其他问题、以便更好地理解问题、

    1.您使用的是什么 SDK?

    2.您能否发送屏幕截图或您看到的错误消息副本或显示内容?

    3、您是否还可以发送您正在使用的 CAN-FD 代码? 它将帮助我在我这边重现这个问题

    谢谢