This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2561R3SIPA 的 gpioshutdown 简单链接示例需要按初始复位按钮才能按预期工作

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2651R3SIPA, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1587423/cc2651r3sipa-gpioshutdown-simplelink-example-for-cc2561r3sipa-requires-an-initial-reset-button-press-to-work-as-expected

器件型号: CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他部分: UNIFLASHSYSCONFIG

我正在使用 gpioshutdown 示例来开发 CC2561R3SIPA 的唤醒功能。  除非在刷写固件后按下“Reset"按钮“按钮、否则 gpioshutdown 示例无法按预期在 BTN-2 按压操作中唤醒。  首次按下 Reset 按钮后、此示例将按预期工作、关闭并按预期重复唤醒。  如果不按此初始复位按钮、MCU 会按预期从 BTN-1 关闭、但绝不会从 BTN-2 事件中唤醒。   我在目标板上确认了这种行为、而且不仅仅是在 LaunchPad LP-CC2561RSIPA 板上。  请告诉我如何在不按下初始复位按钮的情况下实现关断?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard Horner、

    使用 UniFlash 进行刷写后、具体是这样吗? 我知道使用 UniFlash 在刷写器件后、您需要将其复位才能使程序正常运行。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我正在从 CCS 刷写。  出于某种原因、我似乎无法从 UNIFLASH 成功刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard Horner、

    出于某种原因、我似乎无法从 UNIFLASH 成功刷写。

    您的器件未设置为调试锁定或调试需要身份验证权限?

    您在此处使用的是 CCS Eclipse 还是 CCS Theia (v20)? 当您使用 CCS 进行闪存时、您没有正确执行“调试“模式?  

    您描述的问题听起来像是设置了断点(或调试)、并且在复位后、因为我们停止了可自由运行的调试会话。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只使用了 UniFlash。  我必须匹配我的 CCS Theia v20.3.15__1.9.1 闪存设置、仅擦除必要的扇区。  因此、为了让它开箱即用而无需实际按下 RESETn 按钮、我尝试从 UniFlash 发出板复位命令、它似乎瞬间启动、然后关闭。  我必须按下 RESETn 按钮(在我的定制电路板上)以启动应用并按预期运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对于我最初关于如何在初始闪存之后首先唤醒而不需要 RESETn 信号的问题、好像我在程序加载后让 UniFlash 执行电路板复位(自由运行)、这一切都按预期工作、然后从关断模式唤醒。  这是我可以使用*但*的工作,我仍然希望知道如何可以避免这个编程后的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard Horner、

    、这仅用于擦除必要的扇区

    能否在这里展开讨论、是否不执行完整的芯片擦除?  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我无法进行芯片擦除、因为我必须首先刷写一个非 RTOS CC2651R3SIPA 项目(我从头开始创建)、然后我可以刷写基于 ProjectZero 示例项目的实际 BLE FW。  大概是因为 Project Zero 项目需要首先刷写引导加载程序、所以我必须执行这种不实用的两步闪存过程?  如果我没有执行第一步、BLE FW 会在 TI RTOS 上下文切换器的某个位置崩溃(我从步进调试器中学到)。  如果你有任何见解,我需要做什么删除这个初始闪存步骤,你会节省我大量的时间。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard Horner、

    我想我以前也有过类似的经历、让我解释一下。 如果您的器件已完全擦除芯片、并且您尝试刷写将调试授权设置为“始终允许“以外的某个项目、则器件不会刷写、因为它不知道当前是否允许调试、因为没有 CCFG。  

    解决方案是首先进行一个初始工程(与您上面所做的类似)、使调试(以及其他设置)设置为始终允许、然后在刷写该映像后、我们使用正确的 SysConfig 设置(例如调试需要身份验证)刷写我们的实际映像。  

    我们可以尝试仅使用有效的 CCFG(因此除了 CCFG 之外没有其他代码)来刷写工程、以更快地刷写工程、然后刷写最终工程。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    非常有趣、可能是非常有帮助的信息!  我会尝试一下,谢谢!