This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P 与放大器的原理图审阅申请;MSP430FR2476(UART 接口+编程连接+射频部分)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, MSP430FR2476, CC-ANTENNA-DK-RD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1589246/cc2652p-schematic-review-request-for-cc2652p-msp430fr2476-uart-interface-programming-connections-rf-section

器件型号: CC2652P
主题: MSP430FR2476 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

 

我恳请您支持查看我的原理图(包括 CC2652P 和 MSP430FR2476)。 我想确认以下几点:

 

  1. 两个 IC 之间的 UART 连接

 

   2.编程/调试引脚连接

 

   3. CC2652P 的射频和天线部分

 

   4.电源引脚和去耦建议

 

   5.对 CC2652P 支持的稳定 PCB F 天线设计的建议

 

如果提供了与 CC2652P 使用的推荐天线的 Altium 设计文件、请提供。

 

原理图 PDF 随附: 原理图 pdf.pdf 

 

请告知我设计是否正确或需要进行任何修改。

 

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lekhraj、

    我建议您将设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REPONS 以供进一步审查。  我的简短想法如下:

    1. MSP430 TX -> CC2652 RX 和 CC2652 TX -> MSP430 RX
    2. 看起来在 CC2652 上交换了 nRESET 和 JTAG_TMS

    按照 LP-CC2651P3 设计文件 中的其他项操作。  另请参阅 swra161、 swru120d 和 CC-ANTENNA-DK-RD  、了解倒置 F 型天线设计。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如 Ryan 提到的、我们不会在此平台上进行设计审查。 请将您的设计提交到上面发送的 URL。  

    此外、为了节省您的一些时间、在提交之前、请严格遵循 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 应用手册中显示的指南。

    此致、

    Rafael