This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:TI FAE

Guru**** 2893240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1587977/cc2745r10-q1-ti-fae

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、

我们正在启动一个新项目、通过 CC2745 产品线评估用于制造自动化(物联网/RFID 资产跟踪/定位)的 CS。

是否可以获得 FAE 联系以解决其他问题?

  • 双通道天线阵列参考设计/顺序

注意 — 这与此锁定主题相同: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1484508/cc2745r10-q1-dual-antenna-reference-design 、它们将在其中路由到 FAE。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    感谢您联系我们! 我们绝对可以让您与 FAE 联系。 请给我直到明天才能找到合适的人!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    我已与必要的各方接触。 请期待尽快获得解答!

    此致、

    Tarek D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 他们已经联系了、我们现在正在联系中。 感谢您的帮助。