This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2744R7-Q1:GATT 客户端使用 GATT_WriteNoRsp 时的机械大小问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1588507/cc2744r7-q1-mut-size-issue-in-gatt-client-use-of-gatt_writenorsp

器件型号: CC2744R7-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好:

一般信息:

SDK:9.11.0.18

SysConfig:1.25.0

主板:CC2744 R7

项目:中心角色

Sysconfig 中的 255 最大 MTU 大小设置

 

在尝试使用函数 GATT_WriteNoRsp 向服务器发送消息时、我们遇到了问题。

 

步骤:

 

调用 GATT_ExchangeMTU

attExchangeMTUREQ_t mtuReq;

mtuReq.clientRxMTU = 251;//示例:请求 255 个字节

bStatus_t STATUS = GATT_ExchangeMTU (aData_ptr->ConnHandle_U16、&mtuReq、gSelfEntity);

if (status == success){

_asm(“NOP")“);

}

结果:

a) 按如下方式调用 GATT 回调:首先在状态成功时调用 ATT_EXCHANGE_MTU_RSP、然后在状态成功时调用 ATT_MTU_UPDATE_EVENT。 不再使用 bleProcedureComplete 事件回调。

b) 我们可以看到交换发生在空中。 请求:02 07 03 00 04 00 02 FB 00 70 9D 2B。 回应:0A 07 03 00 04 00 03 FB 00 E1 92 46

C) 我们可以假设 MTU 交换已正确发生。 现在应将 MTU 设置为 2 的最小值、在这种情况下为 0xFB、正确吗?

 

5ms 后、我们启动大小为 0x3D 的 GATT_WriteNoRsp

结果:

a) GATT_WriteNoRsp 返回成功。

B) 不会通过空气进行实际传输。

c) 如果我们将长度缩短到 10 个字节、那么我们可以发送数据包->这让我认为 MTU 设置不正确。

 

请帮助我们说明为什么不能以默认的 MTU 大小发送数据包。

 

谢谢!