This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:启用自适应跳频

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1583608/cc2745r10-q1-enabling-adaptive-frequency-hopping

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、

 

如何在 CC2745 SDK 的示例应用“basic_ble"(“(9.12 版)中设置跳频?

 在 SYSCFG 中、我是否应该使用 DAA 启用 BLE→Advanced Settings→Adaptivity?

 

此致。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您回答正确。 这将实现自适应性。  

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。 我懂了。


    顺便说一下、默认情况下禁用此功能是否有任何特定原因? (例如,因为启用它不会产生显著的好处或类似的好处)

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    默认情况下处于禁用状态、因为它仅在 20dBm 下运行时触发。 如果您在低于该功率级别的情况下运行、则无需包含该功率级别。

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    您提到它在 20dBm 下运行、但这是 TI 特有的规范、还是 Bluetooth SIG 确定的规范?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您提到了它在 20dBm 下运行、但这是 TI 独有的规范、还是由 Bluetooth SIG 确定的规范?

    它更像是 TI 特有的一种规范、但也遵循法规要求。 例如、为了符合 EU 标准、如果器件以 20dBm 运行、则需要自适应性。 但是、如果您在 20dBm 以下运行、则不需要自适应性(这是对要求的过度简化,但您可以通过阅读 EN 300328 法规要求了解更多信息)。

    在中国、相关法规与之类似:如果您以超过 20dBm 的频率运行、则需要自适应性。  

    在 TI 中、由于自适应性仅在 20dBm 下运行时才需要、因此自适应性才会生效。  

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 这是有帮助的。

    上述信息是否包含在用户手册或类似文档中?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以参考此页面: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_12_00_19/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/adaptivity-using-daa.html?highlight=adaptivity#adaptivity-using-daa-detect-and-avoid

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。 感谢您的答复。 这是有帮助的。

    此致。