This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:目标未进入 SACI

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1588385/cc2745r10-q1-target-did-not-enter-saci

器件型号: CC2745R10-Q1

很多时候、在尝试刷写或调试时、我会遇到以下问题。

文件加载程序:终止闪存编程失败。:目标在引脚复位后未进入 SACI。

导致此问题的原因是什么? 如何避免这种情况?

我正在使用 CC2745R10 EVB、它连接到 XDS110 调试器。

CCS 版本:20.1.0.6__1.7.0

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请将您的 CCS 版本更新为最新版本(在编写此版本时应为 20.3.1)。

    此致、

    Nima Behmanesh