This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:WL1871 间歇性 HCI 超时

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1573068/wl18xx-bt-sp-wl1871-intermittent-hci-timeouts

器件型号: WL18XX-BT-SP

工具/软件:

我们的系统是一个采用 WL1871(封装为 Jorjin WG7871-BN) 的工业物联网网关。 截至 2024 年 12 月、现场部署的一些网关开始经历 HCI 超时、无法通过芯片复位进行恢复。 即使是网关的完整下电上电也不会清除该条件。 自那时以来、我们看到这一问题的情况有所增加。 我们的应用会执行低功耗扫描并定期与客户 BLE 传感器建立 GATT 连接。 在调试期间、我们在受这种情况影响的网关上使用了基本的 Linux 蓝牙工具 (hciconfig 和 hcitool) 、并发现有时 LE 扫描会突然停止报告广播、随后的 HCI 命令超时。 通过 RESET 引脚执行复位后、芯片将响应 HCI 命令、但启动 LE 扫描会使芯片回到“锁定“ 状态。  不幸的是、我们未能重现此问题。 请告知我们此模块是否存在已知问题以及是否有修复/解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stanislav、

    产品最初是在何时上市的?  

    没有与此相关的已知问题。 您是否能够从器件中提取日志?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    该产品于 2018 年 1 月发布。 我将 HCI 跟踪的 btsnoop 从模块初始化附加到在第 157 帧(扫描停止命令超时)中发生问题的位置。 蓝牙堆栈随后会发出 HCI 重置、但它们也会超时。  

     e2e.ti.com/.../M1005485_5F00_hci_5F00_timeout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanislav:

    感谢您发送日志、今天我将了解这些日志。 还可以获取器件的 BT FW 日志。

    以下是有关如何启用该功能的指南。

     https://www.ti.com/lit/ug/swau058d/swau058d.pdf

    https://www.ti.com/tool/WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Rogelio、

    BT 调试引脚未连接到微处理器、因此我们无法将此方法用于现场器件。 此外、我们还无法在实验室条件下重现此问题、在实验室条件下、我们可以使用您提到的工具获取 BT FW 日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio、

    在捕获 BT FW 日志、网关上的 HCI 转储以及使用嗅探器捕获空中流量的迹线的同时、我们能够在实验室中重现此问题。 配置 BT 芯片后、开始 LE 扫描。 扫描过程中会报告一些器件、但随后:

    7626656 11/13/25 17:07:30.486  –0:00:24.421 调用 OSA_BUF_Exception 的代码为:65535 - OSA_BUF_ERROR_CORRDTED

    ...

    7626736 11/13/25 17:07:30.516 –0:00:24.391 ***错误:主 MCU 中出现硬故障异常。 详情如下:*************************************************

     

    e2e.ti.com/.../HCI_5F00_dump_5F00_BT_5F00_FW_5F00_Sniff_5F00_111325.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio、

    您是否有机会查看我发布的数据? 您是否知道为什么会发生这种情况?