This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:软件中的模块没有可选模式。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1590650/cc2642r-there-are-no-selectable-modes-for-the-module-in-the-software

器件型号: CC2642R

正如我们在软件中观察到的、模块目前没有低功耗模式;此外、软件中的模块根本无法进入任何模式、现在功耗过大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。 正如您所指出的、您似乎没有在广告或连接事件之间进入待机状态。 您使用的是哪个 SDK 版本、您要的软件开箱即用吗?如果没有进行什么修改、 您使用的是 LaunchPad 还是您自己的定制电路板?  

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 感谢您的答复。


      使用的 SDK 版本为:simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_10_00_53。它根据与 CC2642R1 LaunchPad 对应的示例工程进行了修改、目录路径为:c:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_10_00_53\examples\rtos\X2R1_\ble5stack\ble5stack\functional chippower 项目。

      启用后、电流有时介于 0.04 –0.4mA 和 0.8 –1.1mA 之间;禁用时、电流保持在 4.5mA
      e2e.ti.com/.../BT03_2D00_1-_2800_5XD_5F00_IB_2900_-DESIGN-V1D3-Final_5F00_20240728-_9F530674FE56_PCB.pdf。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请允许我对此进行研究。 如有任何机会尝试在 TI Launchpad 中重现问题、因为我很难考虑所有硬件依赖性。 它在使用另一个 SW(或另一板相同 SW)之前是否运行良好。 我之所以问、是因为我看到您没有使用最新的 SDK(我也建议使用该 SDK)。  

    但是、我想先了解您为什么不将待机策略设置为 true? 否则、电源驱动器会在可能的情况下不会将器件置于低功耗模式(待机)、从而导致功耗增加。

    BR、

    David。