This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:BLE 未在开发板中广播

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1590520/cc2745r10-q1-ble-not-advertising-in-development-board

器件型号: CC2745R10-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的团队:

我们目前正在使用 CC2745R10 MCU。 在开发过程中、我们遇到了一个问题、表明 BLE 功能在我们的开发板上停止工作。

为了诊断问题、我们使用 TI BLE 示例工程进行了测试、该工程在具有相同配置的其他电路板上可以正常工作。 但是、在受影响的电路板上、即使 CAN、SPI 和 UART 等其他外设正常工作、BLE 也不在广播。

为了尝试恢复、我们使用 UniFlash 执行了完整芯片擦除、但这并未解决问题、我们仍然无法恢复 BLE 功能。

在这种情况下、我们建议您不要使用正确的程序来完全恢复 CC2745R10 MCU 并恢复 BLE 运行。

非常感谢你对这一问题的支持。

此致、
Ankur Singh