This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:检查是否仍然可以从堆栈获取 I/Q 值 (i_twcr_0/q_twcr_0)

Guru**** 2813965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1589217/cc2745r10-q1-check-if-i-q-value-i_twcr_0-q_twcr_0-still-can-be-got-from-stack

器件型号: CC2745R10-Q1

您好 TI 支持团队、  

 

之前在运行信道探测 PHY 演示时、我们能够获得 IQ 值 (i_twcr/q_twcr)。

我想检查我们是否仍然能够从 BLE Stack 读取 IQ 值 (SDK 版本:9.14.0.35)

 

期待您的答复。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    I/Q 数据仍可以输出到终端。 请按照 信道探测文档 (步骤 4)中的说明启用扩展调试。 扩展输出将显示本地和远程模式 2 步。 每个阶跃的输出将包括 I、Q 和 TQI 数据。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Isaac、  

    感谢您的快速响应。  

    您能帮助我了解“ 本地和远程模式 2 步骤“吗?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    Local Mode 2 Step 是本地设备(TI 开箱即用演示中的启动器)收集的相位数据。 远程模式 2 步骤是远程设备(TI 开箱即用演示中的反射者)收集的相位数据。 使用 L2CAP 或 RAS/RAP 将远程数据从反射者发送到发起者。 数据将包含特定音调的 I、Q 和 TQI。  

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac