This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745P10-Q1:检查 CC2745 和 CC2340 是否需要 32.768Hz

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1590362/cc2745p10-q1-check-if-32-768k-hz-is-needed-for-cc2745-and-cc2340

器件型号: CC2745P10-Q1

您好 TI 支持团队、

 

去年,我们与您的同事沟通,知道,对于 32.768KH,最新的 CC274x(作为核心角色)可以使用内部 RC 来替代晶体。  你能确认这一点吗?

以及 cc234x(作为外设)的相关情况。我们是否也可以使用内部 RC 来替代 32.768kHz 晶体?

 

谢谢。 此致。