This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:为外设和中央器件执行 GapBondMgr_writeBondToNv

Guru**** 2900830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1584759/cc2745r10-q1-performing-gapbondmgr_writebondtonv-for-both-peripheral-and-central

器件型号: CC2745R10-Q1

你(们)好
我需要 在存在大量无线电干扰的工厂环境中将 CC2745 与 CC2340 配对并绑定。
当尝试与 Justworks 进行配对时、 我看到很多重试次数和失败。

我遇到了 导入绑定信息  https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_lowpower_f3_sdk_9_12_00_19/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/gapbondmngr-cc23xx.html#import-bonding-information

我想知道是否 可以生成 gapBondNvRecord_t 结构的内容(根据 SDK 版本 9.12)  
gapBondRec_t *pBondRec;
gapBondLTK_t *pLocalLtk;
gapBondLTK_t *pDevLck;
uint8_t *pIRK;
uint8_t *pSRK;
uint32_t *pSignCount;
gapBondCharCfg_t *pCharCfg;

在一块 PC 上 与 relvent crypto 函数.和使用 GapBondMgr_writeBondToNv  亮起 BLE 中心和外设。

由于存在绑定信息、将跳过配对流、并使用填充的数据对链接进行加密。  
请告诉我这种方法是否有效

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

     根据您的解释、我相信您正在寻找带外配对。 请参阅 此处的带外配对文档。  

    OOB 用于外部配对和绑定。 OOB 用于有线通信或其他通信、此通信在连接之前从设备接收绑定/配对信息。 绑定/配对信息随后发送到 BLE 设备、后者随后将绑定信息添加到 NV。 只要绑定信息有效、我相信您可以使用 PC 生成值。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Issac
    感谢您的重播

    我尝试几种组合填充  gapBondNvRecord_t、

    如果您可以共享要在  gapBondNvRecord_t 中填充  的所有字段(用于中央器件和外设)、那将会很有帮助。
    如  gapBondLTK_t *pLocalLtk;-> 应该相同(?) 栅源电压  
    uint8_t *pIRK;-> 可以跳过 (?)

    请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    抱歉、我将在下一个星期一 (11/24) 上给出答复。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    理论上、这是使用 BLE 规格可以实现的。 很遗憾、TI 不会为您提供此实施支持。  

    谢谢、

    Isaac