This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745 信道探测距离估算

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1590113/cc2745r10-q1-cc2745-channel-sounding-distance-estimation

器件型号: CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件: test2.

您好 TI 支持团队、  

 

我们使用 CC2745 开发信道探测功能。  

在我们的例子中,我们有两个天线,由于布局限制,从两个天线到射频交换机端口的射频路径是不同的(有很大的差异)。

我的问题是:两个射频路径长度差异是否会影响距离估算?

 

期待您的反馈。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    邀请我们硬件团队的专家发表评论。 尽管如此、我们强烈建议尝试确保两条天线路径尽可能保持相等的距离。 可变布线长度增加的群延迟可能会对结果性能产生一些影响、结果中会被视为误差/噪声。 根据我的理解、有一些方面可以进行校准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    另一个信息是,当我们分别用 TI 开发板对两个天线(我们的板)进行测距时,测距结果是稳定的。  

    但当我们一起使用两个天线的结果是非常奇怪.  

    我们检查了开关控制时序,它与 TI 演示板相同。  

    我有一个想法是: 获取原始数据(本地和远程 I/Q 值),并分别估计/计算距离。 您认为这是可行的吗?

    您对此问题有何看法?

    提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加测试结果:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    我不确定我是否完全理解您所描述的内容。  

    您说的是、在发起者和反射者侧使用 1 根天线时、无论是使用 TI EVM 还是使用您的 EVM、都能获得很好的效果吗? 然后、当您将其配置为使用两根天线时、它无法正常工作?

    图像中的所有图形是否都与 您的自定义硬件一致?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Haaiatullah ,

    我可以澄清自己。 我们的产品上有两根天线 (A1、A2)。  

    在我们的测试过程中、启动器是 TI EVM、并配置了两根天线 (B1、B2)。

    test1:当我们只使用 A1 和测距与 TI EVM(都使用 B1 和 B2 .Two 天线).   结果是稳定的。  

    test2:当我们只使用 A2 和测距 TI EVM(使用 B1 和 B2 两个天线)时,结果是稳定的。  

    test3:当我们将产品配置为使用两根天线 (A1 \A2) 和测距 TI EVM(使用 B1 和 B2 两根天线)时,结果不好。  

     图中的红线和蓝线来自 test1 和 test2  

    图中的黄线和绿线是 来自 test3 的结果。  

    我们执行 test3 两次。 图中有两条线。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、

    感谢您的澄清。

    由于两根天线只使用一根天线时工作正常、因此我还希望使用两根天线时工作正常。 我觉得配置不正确。 或者射频开关开关发生故障。 您能分享该设计的原理图吗? 如果您不想在公共论坛上分享它,您可以向我发送一个朋友的请求,然后将原理图私下发送给我。  

    我强烈建议您通过我们的官方渠道提交此设计审查、如 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS所述。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Haaiatullah ,  

    感谢您的信息。  

    >听起来我觉得配置不正确。 或者射频开关开关发生故障。

    关于您提到的配置 ,您能分享更多细节,我们可以仔细检查.  

    请分享一下我给您发送的原理图和布局电子邮件。  

     

    谢谢