This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:使用 J-Link 对 CC2755 进行编程

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1593341/cc2755r10-use-j-link-to-program-cc2755

器件型号: CC2755R10

CC2755 是否支持 J-Link 进行编程? 特别是对于 HSM、如何使用 J-Link 在 CC27xx 上刷写 HSM?

此致、

Shuyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J-Link 支持 CC2755 进行编程和 HSM 编程。 具体而言、您可以在此处阅读有关刷写过程  的更多信息:kb.segger.com/TI_CC2755;您可以在 Segger 的专用页面上阅读有关 HSM 编程的更多信息: https://kb.segger.com/TI_CC2745_HSM_Programming。该页面用于 CC2745、但也适用于 CC2755。

    数据文件参数是 HSM 的固件。 它位于 SDK 中的 C:\ti\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_14_00_41\bin\HSM\cc27xxx10_hsm_fw_v3.1.1.bin 下

    此致、
    Lea