This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:CC2745R10-Q1 是否可以在 Google Find Hub 和信道探测的中心和外设之间动态切换角色?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1591131/cc2745r10-q1-can-cc2745r10-q1-dynamically-switch-roles-between-central-and-peripheral-for-google-find-hub-and-channel-sounding

器件型号: CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好 TI 支持团队:

我们的汽车产品使用 CC2745R10-Q1 实现 BLE。 器件必须同时支持两个功能:

  1. Google Find My Device(查找中心) –车辆的作用 在一起 、发送 ADV、而智能手机的作用是 中心

  2. 用于车辆测距的信道探测  –车辆(汽车节点)的作用 中央/发起者 和智能手机(关键节点)的作用 外设/反射者

根据这个角色定义、我们的问题是:

CC2745R10-Q1 是否可以在运行时在外设和中央器件之间动态切换角色?
如果是:

  • TI SDK 是否已经支持汽车节点的这种角色切换机制?

  • 预期的开关时间是多久?

如果否:

  • 您是否有在同一节点上同时支持 Google Find Hub 和信道探测的推荐方法或设计指南?

任何见解或经验,从你的身边将是非常感谢。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlot:

    我正在调查您的问题、由于感恩节、我们的团队在本周大部分时间都在度假、因此预计回复会延迟。 感谢您的耐心。

    Eshaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将等待您的反馈。 有一个很棒的假期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlot:  

    对于中央/外设切换、请在 SysConfig 中使用多角色角色。 此角色允许您使用中央和外设功能。 CAR 节点项目已配置为多角色。  

    我有点困惑、为什么您在车辆中使用 Google Find My Device、但多角色解决方案是您在这里要寻找的。  

    我没有关于在同一节点中使用 Google Find Hub 和 CS 的任何指导。 我不完全知道您为何要使用此功能、但多角色将允许您同时扫描和广播、从而可以连接到智能手机和钥匙扣。  

    谢谢、
    Isaac