This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何修改 CC2745R10-Q1 信道探测测距中的步骤计数?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1591137/cc2745r10-q1-how-to-modify-the-step-count-in-cc2745r10-q1-channel-sounding-ranging

器件型号: CC2745R10-Q1

您好 TI 支持团队:

我们使用两个 CC2745R10-Q1 EVB (一个作为发起者,一个作为反射者)来运行 信道探测 (CS) 测距测试 基于 v9.11. 示例。

根据我们的测量结果、SDK 的默认配置似乎使用了 大约 74 个阶跃 对于每个 CS 程序/子事件。 对于我们的评估、我们希望这样做  减少步进数 (从 74 个步骤更改为 20 个步骤)并观察对测距性能和功耗的影响。

SDK 中是否有允许我们调整信道探测步骤数量的官方方法或 SOP? 如果是:

  • 哪些参数或配置结构控制步进计数?

  • 是否存在任何限制或建议的范围?

请提供有关文件的任何指导或参考。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlot、

    我们有一位工程师在调查您的问题。 由于我们的团队本周在感恩节期间度假、请预计回复会延迟。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlot:  

    首先、我建议您转到 SDK v9.14.00.41。  

    其次、通常有 75 个步骤。 三个模式 0 阶跃和 72 个模式 2 阶跃。  

    为了自定义过程中的步骤、我必须在美国节假日后返回给您。 请期待 12 月 3 日的答复。  

    另外请注意、您使用的步骤越少、根据 CS 过程收集的数据就越少。 您收集的数据越少、您的结果可能越准确。 减少步进数将改善电流消耗和 CS 过程的延迟。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意您的观点、但我们需要在产品的功耗和测距精度之间实现有效平衡、以确保尽可能减少车辆的电池消耗。

    我将等待您的反馈。 有一个很棒的假期。
    Carlot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlot:  

    我可以问终端产品是什么吗?  

    理解、需要找到您的产品所需结果的平衡。 我有一些步骤可以帮助您根据 CS 过程更改步骤编号。 我将在下面的 python 演示中提供更新步骤编号的步骤、并将探讨如何在嵌入式应用中执行此操作。  

    1.步长由信道映射指示。 对于此示例、我将在 python 脚本中编辑 CS 配置参数中的通道映射。 我会将该值设置为:  “CHANNEL_MAP":“:[0x00、0x00、0x00、0x00、0xFF、 0xFF、0xFC、0x7F、0xFF、0xFC]。  这将设置信道 32-47、50-62、64-71 和 74-76 的信道映射。 步进总数为 43、包括模式 0 步进。  

    2.按预期运行演示。 要验证这一点、您可以在 CS 过程开始时查看通道映射的输出。 此外、您还可以使用支持 CS 的监听器观察步骤。  

    3.此外,您还可以在低功耗蓝牙规范中阅读相关内容。 有关更多信息、请参阅第 4 卷 E 部分和第 7.8.137 节。  

    在嵌入式上下文中、您可以在发送 CS 配置之前更新通道映射。 您要查找的结构是 ChannelScound_createConfigCmdParams_t CS_createConfigCmdParams_t 。  

    请注意、信道映射中的最小信道数必须等于或大于 15。 您也可以选择使用较少数量的信道、但在各个信道之间重复。 chMreeption 参数指示应重复通道的次数。  

    如果这对我有帮助、请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac