This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:HCITester 工具 — 需要指向要与 CC2540 器件配合使用的相关 XML 文件。 (下方 SmartRF Flash 工具中显示的器件

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1580582/cc2540-hcitester-tool---need-pointed-to-related-xml-file-for-use-with-cc2540-device-device-shown-in-below-smartrf-flash-tool

器件型号: CC2540

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否需要多指定一位请求? 有 hcitool 测试仪的用户指南: https://www.ti.com/lit/ml/swru136b/swru136b.pdf?ts = 1761643473971

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我分享的应用手册/用户指南中、您可以找到指向 HCI 测试仪 XML 的链接、希望这能提供帮助: https://git.ti.com/cgit/ti-bt/service-packs/tree/xml?h=master

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我想你已经把我带到我正在寻找的领域了。

    我们正在接管使用 CC2540 器件的 BLE 器件的生产。 (器件型号:CC2540F256RHAR)  

    您能告诉我如何选择您向我指向的 XML 文件吗?  

    此外、我需要能够操作将要构建的单元、并需要利用最简单的方法扫描具有已知 IEEE-MAC 地址的单元、然后在其相关数据流中读取以检查 RSSI、电池电压、 临时/永久“开启“状态(自定义)等参数。

    任何“下面是人们如何做这大部分的指导将非常 感谢!

    此致!

    John Kiley
    测试工程经理
    ACC 电子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您对此器件使用何种 SDK 或软件包? 我认为本指南(然后指向我之前分享的指南)可以帮助您了解 HCI 测试仪: https://www.ti.com/lit/ug/swru442b/swru442b.pdf (第 5 页)。 尝试使用最新的 xml 应该是没问题的、因为 HCI 命令是标准命令。

    BR。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我将向客户开发和维护固件的团队咨询 SDK。

    我会尝试最新版本。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    好的。  
    请告诉我该怎么做。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我没有时间(直到现在)继续此操作...这意味着我没有投入任何精力使用 HCI 测试仪。

    话虽如此、我确实收到了我的客户关于我们正在处理的组件所使用的 SDK 的信息。

    • IAR Embedded Workbench 8051 v9.30.3
      此版本用于当前 器件。
    • IAR Embedded Workbench 8051 v10.30.1
      该版本用于下一代 器件。

    这两个版本都包含针对 8051 架构的优化编译器、调试器、IDE 以及固件开发和维护所需的库。

    John Kiley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的更新。

    在哪里可以试用 HCI 测试仪?

    BR、

    David。