This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】CC2340R5:CC2340R53 和 SmartRF Studio 1.3.0 和 1.3.1 的问题

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1594738/faq-cc2340r5-issues-with-cc2340r53-and-smartrf-studio-1-3-0-and-1-3-1

器件型号: CC2340R5

如果使用 SmartRF Studio 8 版本 1.3.0 和 1.3.1 以及 CC2340R53 器件、请注意、SmartRF Studio 的“Radio Control“窗口可能无法检测到电路板。  

换言之、您将看到以下场景:在主“设备选择“树中检测到器件、但未能在“无线电控制窗口“中显示。  

2025-12-03_08h10_50.png

这是因为这些版本的 SmartRF Studio 无法检测 CC2340R53 器件的最新器件修订版本 (PG 1.1)。  

如果您在这种情况下看到自己、请继续执行以下步骤

1) 关闭 SmartRF Studio

2) 打开 Windows Explorer 并将其指向 SmartRF Studio 安装目录中的 SDK 支持目录。 典型的默认安装路径如下所示:

C:\Program Files\SmartRF Texas Instruments 8\SDK_support_defs\simplelink_lowpower_f3_SDK_9_12_00

3) 找到这两个文件 和 并创建它们的备份副本以避免覆盖它们。  

4) 下载下面的附加文件并将其内容解压缩到上面的目录。  

SRFStudio_1_3_x_R53_PG1_1_fix.zip

5) 打开 SmartRF Studio、应正确检测到器件和电路板。  

2025-12-03_10h24_50.png

开发团队已跟踪此情况、将在 SmartRF Studio 8 的未来版本中进行更正

此致、

Rafael