This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:是否可以执行一次 ChannelSounding_procedureEnable 并连续获取 CS 距离结果、而无需每次重新配置参数?

Guru**** 2898610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1594366/cc2745r10-q1-is-it-possible-to-execute-channelsounding_procedureenable-one-time-and-get-cs-distance-result-continuously-without-reconfiguring-parameters-every-time

器件型号: CC2745R10-Q1

硬件:TI CC2745R10-Q1 EVM
SW:SDK 9.14.00.39

我们遵循 python 脚本执行逻辑、我们最初是编写自己的 CS 启动代码。
当前逻辑是一次只能测量一个距离、距离完成后、您需要重新配置 CS 过程参数、然后执行 ChannelSounding_procedureEnable 以打开 CS 距离
这是一个往复循环

是否有方法只配置一次 CS 过程参数和 ChannelSounding_procedureEnable、然后继续获取 CS 距离结果、直至执行停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    您可以通过以下方式配置重复过程:  

    1.将 CS_set_procedure_params:max_procedure_count = 0、max/min_procedure_pinterval 设置为过程之间所需的连接事件(我建议 6-8)。  

    2.在 for 循环中设置 set_procedtion_params 接受 cs_set_procedtion_params_repeat。  

    对于这两者、您都需要配置 python 脚本以启用过程参数和过程一次。 设置 max_procedure_COUNT = 0 将无限期运行 CS。 如果将此参数设置为任何其他数字、则在需要重新启用过程之前、将为该过程数运行 CS。  

    若要配置 python 脚本、请删除 for 循环、并确保在启用该过程后器件不会立即终止链接。  

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢、
    Isaac