This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:使用信道探测模式 2 测量数据的步骤问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1599461/cc2745r10-q1-question-about-steps-data-with-mode2-of-channel-sounding

器件型号: CC2745R10-Q1

您好、TI  

   你能帮助澄清 步骤数据的含义,下面是我的理解。  

   在 使用 mode2 执行 CS 过程之后、 ModeTwoStepData_t 结构中的 i 和 q 将从发起者和反射者接收。  

   问题:

   1.   来自发起方的 i 和 q 阶跃数据是否为相移 、即其发送的信号与其 以确定频率接收的信号之间的相移?   

   2.  反射器的 I 和 q 阶跃数据是相移, 即它接收到的 信号和它以确定的频率发送的信号之间的相位差?

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    与接收音调的器件的本地振荡器相比、相移 (I 和 Q) 将是未调制 CS 音调的接收相位。 因此、发起者将比较从反射者接收到的 CS 音调相位与其本地振荡器。 这将是本地阶段数据。 远程相位数据是相同的、但从反射者的角度来看。 这将在不同的频率上重复。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isaac  

       如何理解“将从反射器接收到的 CS 音调相位与其本地振荡器进行比较“?    
       我的理解是,它是  反射器和局部振荡器的重新逐出 CS 音调相位之间的相移。   对吗?
       本地振荡器是否 与发送的信号相位相同?