This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:信道探测、使用 2 天线配置时、协议栈如何知道使用 RF1/RF4 或 RF1/RF3?

Guru**** 2770975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1587750/cc2745r10-q1-channel-sounding-how-protocol-stack-know-rf1-rf4-or-rf1-rf3-are-used-when-2-antenna-configuration-is-used

器件型号: CC2745R10-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

硬件:TI CC2745R10-Q1 EVM
SW:SDK 9.14 EA

使用 DMEO 板测试多天线 CS 范围时、对 2x2 天线配置需要进行以下修改
在 sysconfg 中、将天线多路复用位图更改为 0xC6
在 SysConfig 中将天线数配置为 2

此外、需要按如下方式修改 PC python 脚本
ACI 更改为 7
Preferred_peer_Antenna 至 0011

问题:
1.对于双天线演示、天线是 RF1 和 RF4。 如果将其更改为 RF1 和 RF3 、并且天线多路复用位图配置相同、则协议栈如何知道使用哪两根天线 进行距离测量。

换句话说、协议栈如何知道是否使用 RF1 和 RF4、或者是否使用 RF1 和 RF3 或其他组合?

2.如果 CS 距离测量使用 2x1 天线配置、是否可以将 Preferred_peer_tanenna 仅配置为 0001?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、  

    很抱歉我的回复出现延误。  

    1.我需要与团队跟进,了解更多关于他的信息。  

    2.如果您使用的是 2x1,那么发起者将有 2 根天线和反射者 1 根天线。 在这种情况下、Preferred_peer_Antenna 应为 0b0001。  

    谢谢、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    对此问题是否有任何更新? 如何配置它并让 BLE 栈了解双天线的射频组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、  

    抱歉、我现在正在与团队核实。 我将在本周提供星期三 (12/17) 的答复。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    请尝试使用 0x6C 的天线位多路复用器。 天线位多路复用器将控制天线开关的输出。 您可以 在此处的 第 3 部分下阅读有关天线位多路复用器的更多信息。  

    谢谢、
    Isaac